This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B 与优先级充电和无线充电的兼容性

Guru**** 2613445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690417/bq51013b-the-compatibility-of-bq51013b-with-priority-charging-and-wireless-charging

器件型号:BQ51013B

BQ51013B 在电缆充电且插针 AD 闭合时插入 USB、然后拔下 USB 插头、无法恢复无线充电功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拔下 USB 电缆后、检查 AD 引脚上的电压、该电压应降至接近0V 并重新启动无线电源。
    请注意、TX 需要开始重新启动无线电源传输的步骤、需要对 RX 执行 Ping 操作以开始电源协商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AD 引脚上的电压接近0V、并且 AD-EN(PIN8)为悬空。RELOADAT 可恢复无线充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 RECT 引脚处的电压、并将其与链接下方无线电源常见问题解答幻灯片6中的启动波形进行比较。
    我怀疑 TX 将进入睡眠模式、而不是重启电源传输。

    e2e.ti.com/.../bqTESLA-FAQ_2D002D00_TX-Trouble-Shooting-Guide_2D00_Rev-1.1.pdf