This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:TPS7A88电源正常(PG)信号功能

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704441/tps7a88-tps7a88-powergood-pg-signal-functionality

器件型号:TPS7A88

您好!

如上所述线性稳压器(TPS7A88)中所述、我对 PG (电源正常引脚)功能不太怀疑。 请允许我 澄清以下问题:

  • 如何定义它? 它将如何确定输出是否正常?

  • 当我们确定(在原理图中)所需的输出电压时、它是否会被定义为恒定输出电压? 或者输出与输入相关是动态的??

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    PG 信号由一个放大器驱动、该放大器将反馈引脚电压与内部电压进行比较。  该内部电压为 LDO 基准电压的89%;因此、输出电压也将为其设置电压的89%。

    还有内部逻辑可确保当 LDO 处于 UVLO 状态时、只要有足够的功率来驱动下拉 FET 的栅极、PG 就会变为逻辑低电平。  为了驱动下拉 FET 的栅极、Vin 必须大于0.8V

    非常尊重、

    Ryan