This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:关于复位时 INTx_MASK 的状态。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1, TPS659038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690464/tps659039-q1-about-the-status-of-intx_mask-at-reset

器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS659038-Q1

你(们)好。

我的客户对 TPS659039-Q1有疑问。

TPS659039-Q1复位时如何设置 INTx_MASK 的初始值? (复位为 POR 或 HSRST)

"TPS659038-Q1和 TPS659039-Q1寄存器映射"用 X 标记

请提供详细说明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    这已分配给设备专家、他们将很快返回给您。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    复位列中具有"X"的字段意味着这些字段在 OTP 中定义。 这意味着、根据您使用的器件型号、默认值会有所不同。

    重置设备将使其恢复为与初始启动相同的设置。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nastasha。

    感谢您的快速响应。

    是否需要 OTP?

    如果在提供样本时未进行 OTP 设置、则会在初始状态下输入哪些数据?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    需要使用 OTP 并在 TI 工厂完成、然后才能将任何器件出厂。 因此、设置已经确定。 在 TI.com 上、您将看到 TPS659039-Q1的许多不同版本可供购买。 每个版本都具有唯一的 OTP 设置。

    谢谢、
    纳斯塔莎