This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:使用 PWM 引脚的启动时间

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704480/tps92515-startup-time-by-using-pwm-pin

器件型号:TPS92515

您好!

我们收到了客户关于 TPS92515的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-使用 PWM 引脚启动的时间。 它们需要30微秒的启动时间。 此器件能否满足其要求? 如果您能提供波形、我将不胜感激。

-条件-
VIN=24V
LED=6系列
如果= 800mA

启动时间是否取决于某种因素? 如果由于某些因素而存在差异、请告诉我这些因素。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    如果器件上电且 PWM 保持低电平、则当 PWM 拉高时、它可以满足其启动时间要求、具体取决于其设计。 VIN 为24V、Vled (假设为3V LED)为18V、施加到电感器的 V 为 Vin - Vled = 6V。 V = L*(di/dt)、di 为800mA、dt 为30us 或更小、这意味着 L 必须为220uH 或更小。

    此致、