This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:LED 问题

Guru**** 2491975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704522/lm3466-led-question

器件型号:LM3466

LM3466 LED 问题

原理图中是否有公式可用于获取 R11/R21/R31/R41电阻?

  -。 我在 DASHEET 上找不到它。

2.即使电压不同、LED 灯的闪烁是否恒定电流?

3.以下公式中的 Rsns 是什么?

 -。 来源:

 http://www.ti.com/lit/ug/snou032/snou032.pdf

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)它在数据表中、但您可以选择如何计算它。 下面是一个选择 VSEN 为0.35V 的示例。 如果将 LED 电流设置为每个灯串350mA、则 RSEN 为1 Ω。 因此、如果电流源为1400mA、并且 LM3466灯串的四个相等的通道将具有350mA、VSEN 将为350mV。

    Chosing Vsen 是精度和功耗之间的折衷。 您可以使用200mV、300mV 或以下示例中的350mA 或您需要的其他值。 过低会导致精度降低、过高、电阻器会消耗更多功率。

    从数据表中:
    外部组件
    RSEN:要将所有5个 LED 灯串的 LED 电流设置为相等、对应于所有5个 LM3466的感应电阻器为
    相等。 建议 SEN 引脚 VSEN 的标称电压约为0.3V
    Ω、选择的 RSEN 为1k Ω。 因此、如果 LED 电流为0.35A、则 VSEN 应为0.35V
    CLED:如果连接 LED 灯串的电缆较长、则电缆的寄生电感可能会产生噪声。 如果
    这种情况下、应在 ILED 引脚和接地之间连接一个高质量陶瓷电容器。 在中
    μF 示例中、使用了100V、1 μ F 陶瓷电容器。
    Cin:用于去耦的高质量陶瓷电容器应从 VIN 引脚接地。 在这里
    μF、使用了一个100V、0.01 μ F 陶瓷电容器。
    REQ 和 CEQ:所有 LM3466的 VEQ 引脚短接在一起、然后通过 REQ 和连接到接地
    等 每个 LM3466照明系统只需要一个 REQ 和一个 CEQ。 建议这样做
    Ω μF 为51.1 μ F、CEQ 为1 μ F。

    2) 2)是的、LM3466的目的是共享电流、即使 LED 灯串电压不匹配也是如此。

    3) 3) Rsns 是您根据上面第1条的设计计算得出的值、它是 Rsen。 例如、如果您有一个1安培的电流源和两个 LED 通道均分、则每个通道将具有500mA 的电流。 如果您选择300mV 的 Vsen、Rsen 将变为300mV/500mA = 0.6 Ω。 如果您选择200mV 的 Vsen、Rsen 将变为200mV/500mA = 0.4 Ω。

    由于依赖 VBE、上述电流限制保护电路在温度方面将非常不准确。 如果您选择低 VSEN 电压、则会变得更加不准确。 在您的设计中、您是否需要这种额外的保护? 或者您只是在寻找多个灯串之间的电流共享。

    此致、