This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UL 认证

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689989/ucc28710-ul-certification

器件型号:UCC28710

请提供 UCC28710 UL 认证的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否让您的请求更具体? 例如、与哪些 UL 标准/法规/政策相关的 UL 认证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 UL-94和 UL 文件编号获得与易燃性等级相关的 UL 认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好"@"、

    我收到了有关 UCC28710 UL 状态的以下信息:此特定器件没有 UL 认证、UL 列表或 UL 文件号。 但是、其封装所用的模压混合物材料的额定火焰为 UL 94V-0。

    TI 有时会根据市场驱动的要求获得特定器件或器件系列(例如隔离器或安全相关应用)的 UL 认证。 目前、对于该系列中的 UCC28710或类似器件、没有市场要求进行 UL 认证。 无论如何、根据内部政策、所有 TI 封装模塑化合物材料的阻燃等级均为 UL94V-0。

    我希望这能满足您的要求。

    此致、
    Ulrich