请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5117 尊敬的,
我将使用 LM5117输出 -24V~-1V 可调电压。 我的输入为+28V、但当 I OUT 为-10V/2A 时、我发现纹波 波中有尖锐的杂散,如下图所示。 它喜欢 MOSFET 开关频率。
但当我输出+10V/2A 时、这种尖锐的脊柱将消失。 我的 SCH 也是如此。 你有好的理想吗? Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.