This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UL 认证文件号

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690835/ucc28710-ul-recognized-file-number

器件型号:UCC28710

您好、先生、

在我们的设计 中、我们使用的是以下 TI 器件型号 、我们需要 以下 器件的 UL 认证文件号和可燃性等级的相关信息、这些信息符合 UL94标准。

UCC28710D


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suhas、

    感谢您关注 UCC28710控制器。 我已向您发送有关此主题的信息请求、以获取答案、但回复可能需要一两天的时间。 此帖子是同一家公司"@"之前发布的重复帖子。 我们正在努力寻找答案。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suhas、

    我收到了有关 UCC28710 UL 状态的以下信息:此特定器件没有 UL 认证、UL 列表或 UL 文件号。 但是、其封装所用的模压混合物材料的额定火焰为 UL 94V-0。

    TI 有时会根据市场驱动的要求获得特定器件或器件系列(例如隔离器或安全相关应用)的 UL 认证。 目前、对于该系列中的 UCC28710或类似器件、没有市场要求进行 UL 认证。 无论如何、根据内部政策、所有 TI 封装模塑化合物材料的阻燃等级均为 UL94V-0。

    我希望这能满足您的要求。

    此致、
    Ulrich