This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:"最快启动时间"当 SS/TR 引脚悬空时

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690809/tps82150-fastest-startup-time-when-the-ss-tr-pin-is-floating

器件型号:TPS82150

你好。

以下句子位于 SLVSDN4第9页的"7.4.2软启动(SS/TR)"部分。

"使用非常小的电容器或使 SS/TR 引脚悬空可提供最快的启动时间。"

请告诉我 SS/TR 引脚悬空时的"最快启动时间"。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、

    最快时间不受控制/限制、因此它将取决于您的输入电压、输出电压、输出电流和输出电流。 您是否为您的应用定义了这些参数?