This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:FREQ 引脚上的电压

Guru**** 2580445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704780/tps23750-the-voltage-on-freq-pin

器件型号:TPS23750

您好!

我们收到了客户关于 TPS23750的问题。
请帮帮我们。

[问题]
FREQ 引脚上的电压是多少? 他们希望估算电阻器的额定功率。 因此、他们希望知道它。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    频率电阻器应具有最低功耗。 我们在过去的小型解决方案要求设计中使用了0402 (1/16W)。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 我们知道我们可以使用1/16W 电阻器。

    让我确认一件事。 FREQ 引脚上的电压是多少? 他们需要这些信息来证明1/16W 电阻器是否正常、以便进行内部设计审查。 很抱歉再次打扰你。 请告诉我们。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    频率引脚上的电压不能高于6.5V。

    谢谢!