This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073充电/完成状态

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690094/bq24073-bq24073-charging-done-status

器件型号:BQ24073

您好!

在查看此器件时、我有几个问题需要澄清、尤其是关于充电状态指示的问题。 在产品摘要中、LED 状态指示是否意味着我们只能显示状态、或者只能显示"充电"或"完成"?

我们正在尝试实现 LED 颜色更改、以指示充电和完成状态。 因此需要有关这方面的反馈。

此外、假设最坏情况下的充电输入为5V、0.5A、则客户端正在尝试为1S 锂聚合物1130mAh 电池充电。 是否有充电时间公式可用于估算完整充电时间?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    充电期间 CHG 输出为低电平、充电完成时具有高阻抗、但 CHG 有一些需要注意的条件、有关其他信息、请参阅表2和9.3.5.7。
    没有充电时间计算器、但可以根据电池容量(1130mAh)和充电电流(0.5mA)进行准确估算、估算值应为2至3小时。 许多电池制造商都可以提供有关充电时间的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    在查看表2和9.3.5.7节时、是否可以通过使用 FET 在充满电时触发额外的 LED 来并联添加/连接另一个 LED?

    我们是否可以使用此配置来通知用户器件处于充电模式和完全充电模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这可以完成、但是当一个低电平打开/CHG 表示正在充电时、一个高阻抗可表示除充电完成之外的其它条件。