This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180无法过流保护?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, PMP20612, LM8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686557/ucc28180-ucc28180-can-not-over-current-protect

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: PMP20612LM8364

有人能告诉我、在电感器和升压二极管上添加二极管是否会解决过流保护问题?

我遇到的同一问题是、当我关闭交流输入并再次将其打开时、电流感应电阻器会烧毁、MOSFET 短路。

如果我等待高电压放电、则电路上电正常。

参考 UCC228180的数据表(SLUSBQ5D-Nov2013)、图29显示了作为参考设计一部分的二极管 D2。

该二极管的功能是什么?

请提供任何资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您关注 UCC28180。 这是一个旁路二极管。 其主要功能是在启动期间绕过电感器和升压二极管周围的电流。 这样做的原因是在升压配置中、浪涌电流不受转换器控制、因为输入电压仍高于输出电压。 二极管绕过电感器和升压二极管周围的大浪涌电流。

    当仅短暂移除交流输入时、转换器是否继续切换? 当交流线路欠压时、电感器和 MOSFET 中的峰值电流变得非常大。 您可以添加外部欠压电路、以便在移除交流线路时将 VCOMP 拉低。 请查看 PMP20612以供参考。 使用 LM8364:www.ti.com/.../tidrqy2.pdf 添加了外部欠压电路。

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John Malnar、您好!
    感谢您关注本部分。
    二极管 D2为从线路流向 C16的浪涌或充电电流提供了一条路径。 它会将该电流的很大一部分从升压电感器(L2)和二极管(D3)上分流。 这里使用的器件可以是一个慢速二极管、比快速升压二极管更容易处理浪涌电流。
    我怀疑短路关断的问题是 VCOMP 网络仍然充满电、当线路恢复时、它以占空比启动、该占空比对于施加的线路电压而言太大。
    当您关断较长时间时、VCOMP 引脚电压将有时间放电、因此它以低占空比启动。
    如果我找到建议的解决方案、我将检查此问题并返回给您。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Malnar、您好!

    该器件的系统设计人员要求我检查是否有一个从 HV-(GND 符号)到 ISENSE 引脚的二极管、如下所示。

    感谢 Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺少下面的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是否能够在该问题上取得任何进展?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    自从您上次回复后已经~2周了、因此我现在将继续并关闭此主题。 如果您需要有关此问题的进一步帮助、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫