This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210的最小输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704486/tps40210-minimum-output-of-tps40210

器件型号:TPS40210

大家好、团队、

我有一个有关 TPS40210的基本问题。 TPS40210是否有最小输出规格? 客户希望在以下条件下使用 IC。

【输入电压】19.5V±1V
【输出电压】20.5V
【μ A 输出电流】最大3A (由于扬声器的电源是宽的、因此电流宽度很宽。)

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有一个最小输出规格、此规格由最小导通时间决定。 在给定的开关频率下、该最短导通时间产生最小占空比、并决定升压转换器的最小升压比或最小输出。 为了使 Vout 接近 Vin、您需要通过降低开关频率来降低最小占空比。 使用最坏情况分析的最短导通时间的最大限值。