This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432B-Q1:关于 TL432B-Q1的基本参数

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704664/tl432b-q1-about-basic-parameter-of-tl432b-q1

器件型号:TL432B-Q1

尊敬的 TI 员工:

你好。

关于 TL432B-Q1、如果我为 REF 提供2.8V 电压、阴极和阳极之间的理论最小电压是多少;

目前、我已经对其进行了测试、其电压大约为1.8V、无论阴极引脚和阳极引脚之间的电流如何变化、电压都保持不变。

谢谢、期待您的回复。

青色周

Arrow Electronics。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、青色周、

    建议的最小电压为2.495闭环电压、其中 VREF 短接至 VKA。
    您如何实现1.8V?

    -Marcoo