请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 在数据表的第7页、对于参数 I (VBUS_HIZ)、规定的测试条件为"高阻态模式、无电池、电池监控器禁用"
这是拼写错误吗? IC 如何在未连接电池的情况下处于高阻态模式? 如果没有拼写错误,I2C 是否在无电池且启用了高阻态模式的情况下工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表的第7页、对于参数 I (VBUS_HIZ)、规定的测试条件为"高阻态模式、无电池、电池监控器禁用"
这是拼写错误吗? IC 如何在未连接电池的情况下处于高阻态模式? 如果没有拼写错误,I2C 是否在无电池且启用了高阻态模式的情况下工作?
嗨、Christopher、
这不是拼写错误。 此参数旨在显示仅流入 VBUS 的泄漏电流。
I2C 引擎仍处于激活状态、但高阻态实际上意味着转换器关闭、Q1反向阻断 FET 关闭。
至于充电器如何在没有电池的情况下处于高阻态:可以在施加有效电源时随时翻转 HIZ 寄存器。 在这种情况下、SYS 很可能是 I2C 上拉轨、HIZ 位翻转、充电器在该位保持不变的情况下转换到该模式。
此致、
Joel H