This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:技术支持

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704551/lm4040-technical-support

器件型号:LM4040

部件: LM4040AIM3-5.0/NOPB>>当工作温度为25°C、40°C 和60°C 时、反向击穿电压容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LY Seow、

    5V 选项的反向击穿电压容差在第6.16节中介绍。 它具有25°C 和所有温度下的温度。 您是否需要更具体的内容?

    -Marcoo