This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146:lm20146

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704673/lm20146-lm20146

器件型号:LM20146

LM20146的数据表显示、滤波电容器 CF 的值为1uf。 但当我使用 WEBENCH 工具时、它会将100nF 电容器显示为 Cf。我应该采用哪一个值?  

(我的输入为5V。 输出为3.3V、6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用值1uF 作为参考 该 EVM 使用1欧姆和1uF 作为滤波器组件

    谢谢
    -Arief