This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:在176mA 负载下、IT TPS62135开关频率能否保持在2.5MHz?

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704514/tps62135-can-the-it-tps62135-switching-frequency-maintain-at-2-5mhz-at-176ma-load

器件型号:TPS62135

您好!

在176mA 负载下、IT TPS62135开关频率能否保持在2.5MHz?

详细要求如下:  

输入电压:5.5~7.5V

输出电压:2.8V

输出电流:176mA

电感:1uH

输出电压电容器:22uH

开关频率:强制 PWM 2.5MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、从 D/S 中的图73和75可以看到、对于这些高于和低于2.8V 的输出电压、开关频率处于其标称水平。