This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:将状态更新为0x0E 问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688326/bq20z655-r1-update-status-to-0x0e-problems

器件型号:BQ20Z655-R1

您好!

我最近为电池组创建了一个新的黄金文件、但在生产周期中一直存在一致的问题、导致更新状态从0x06更改为0x0E。 此 IC 中需要使用此功能来启用平衡。  

要排除一些初步问题、请执行以下操作:

1. ChemID 良好,使用 GPC 进行选择。

2.在初始创建黄金文件时、我成功地转到0x0E、只需在初始学习后执行后续周期、因此我知道它可以执行该操作。

这个周期符合 针对 SLUU493A 中详细说明的 Qmax 更新规定的所有标准、除了可能的偏移误差、但是我的所有计算结果都将其远远低于设计容量的1%。

4、我已经在多组中尝试了以下两个周期、结果各不相同。

a.从~30%开始、CHG 从 C/5-ish 变为 FC、 休息6小时、DSG 从 C/5-ish 截止(远低于定期电压)、休息6小时、在 C/2.75至30%充电。

b. 从~30%开始、DSG 在 C/5时截止(远低于定期电压)、休息6小时、CHG 在 C/5时截止至 FC、 休息6小时、DSG 在 C/5时截止(远低于定期电压)、休息6小时、充电至30%。

6小时休息是为了确保算法超过休息时间的5小时限制。

欢迎提出任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从06到0E 的最终 Qmax 更新只需要37%的 DOD 更改、因此不会太困难。
    我会检查以下几点:
    1.当您开始充电/放电时,[VOK]位应变为1。 这将表明对于 Qmax 更新、一切都正常。
    2.当电池电压在充电/放电后完全恢复时,当电量监测计更新 Qmax 时,[VOK]将从1转换为0。 检查是否发生这种情况。
    如果您能够从出现问题的软件包中发布日志和 gg 文件、我们可以进一步对此进行调试。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami!

    感谢您回来。 我无法在此平台上发布这些文件、因此我也向您发送了一封单独的电子邮件。

    要回答问题:
    1.在充电和放电开始时确认 VOK 设置。
    2.确认的 VOK 清除,但 GG 导出指示 UpdateStatus 保持在0x06。