This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54295:前馈电容

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704550/tps54295-feed-forward-capacitance

器件型号:TPS54295

大家好

如果我们问 TPS54295、您会介意吗?

我们的客户希望使用 CFF=1000pF 的 TPS54295来防止线圈发生校准。
(它取决于负载、电感和电路板布局。)
 数据表上的建议值与 CFF=1000pF 之间存在差异。
在这种情况下、是否会发生发生这种情况?
关于 DCAP2拓扑、 我们假设 它 可以精确地使用 FRA 进行仿真。
因此、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、不要完全理解"当 CFF=1000pF 时、为了防止线圈振动"
    CFF 主要用于相位升压或瞬态性能改进、因为表2中的54295建议值建议 CFF 小于22pF 或非填充值、同时根据我的经验、CFF =1nf 在这里过大、可能会导致环路不稳定。
    是的、如果要检查环路、您可以使用 FRA 仪表进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    建议 CFF 小于22pF 或非填充值、同时按照我的经验、CFF =1nf 在这里过大、可能会导致环路不稳定。
    ->是的,我们也认为是这样。但是,我们的客户告诉我们,如果 CFF=1nf,则没有线圈振动。
       如果是22pF、则会发生线圈振动。
       因此、我们还认识到、它 仅与瞬态性能改进有关。
       好的、我们会问我们的客户他们还有其他问题。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumoto

    与您确认:

    “线圈振动”的含义是什么?

    这是否意味着线圈振动产生的声音? 您能否将原理图发送给我们进行审查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新


    这是否意味着线圈振动产生的声音?
    ->是的, 这是线圈振动产生的声音。

    我们希望使用 E2E 上的私人消息向您发送原理图、那么您是否可以接受 E2E 上的朋友送货?
    (原理图可能包含客户的机密内容。)

    此致、

    大田松本