This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:在输出短路故障条件下、电路无法进入间断模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690185/lm25119-the-circuit-cannot-enter-hiccup-mode-during-output-short-circuit-fault-condition

器件型号:LM25119

您好!

我的客户报告说、他们的 LM25119设计可以在过载保护中正确进入断续模式、而不能进行短路测试。 我认为这是该器件电流感应机制的结果、对吧? 如何解决此问题? (虽然短路故障不会损坏电路、但如果不进入断续模式、功耗会过高。)

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我刚刚检查过 EVM、该器件将在输出被线短路时进入断续模式。

    客户是如何使用电子负载或硬短路输出进行短路测试的?
    此外、您能否让客户在短路测试期间检查 VIN 是否稳定?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我认为它与输入电压和电感有关。 客户的设计是24V 输入、5V 输出、3uH 电感。 您可以尝试此配置。 客户执行短路测试、电线短路。 已确认 VIN 在短路测试期间稳定。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我认为这可能是器件的固有特性。

    器件进入断续模式的条件是"...detects 256个连续周期的电流限制"。 一旦输出短接至 GND、电感器中将存在过多的再循环电流、这将导致采样保持直流电平超过内部电流限制阈值、并跳过后续周期、无法满足"连续256个电流限制周期"。 因此、该器件无法进入间断模式、而是进入脉冲跳跃模式。 这正是客户观察到的情况。 请确认这是否是根本原因? 如果是、我们应该如何解决这个问题?

    此外还随附了客户的原理图。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该器件可能会因为脉冲跳跃而无法进入断续模式。

    您能否提供包含元件值的原理图、以便我可以获得更多的设计信息、如 fsw、 电流感应电路值等?

    您能否 尝试更高的输出电感并检查它是否有助于器件进入断续模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、钱

    以下是具有组件值的新组件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否将 R237、R238、R256、R257值增加到20欧姆或更大、并检查它是否有用? 此外、请检查 C161和 C179是否靠近布局中的 CS/CSG 引脚。

    每相的负载电流是多少?  请 尝试更大的输出电感。 如果新的电感器 DCR 增大、则需要相应地调整感应电阻器值。

    谢谢