This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180如何在不需要交流线路感应的情况下、从超过85~265Vac 的输入进行投影(&quot);是否需要交流线路感应(&quot)?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704548/ucc28180-how-does-ucc28180-project-from-input-beyond-85-265vac-if-no-ac-line-sensing-needed

器件型号:UCC28180

大家好、在 UCC28180D 数据表中指定了这一点

" 8引脚解决方案(无需交流线路感应)"

客户询问是否没有交流线路感应、如果输入范围超出85~265Vac、该器件如何防止其掉电或停止工作?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    UCC28180没有欠压功能、因此如果您需要欠压保护、则需要外部欠压保护电路才能禁用开关。 是一个建议的电路。 这会测量输入电压、并在 VIN 低于设定的输入时将 VSENSE 拉至开环保护电平以下。

    e2e.ti.com/.../EPGI-Discrete-brownout-function-of-UCC28180.pdf

    此致

    John