This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:限流监视器

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704464/tps2595-ilimit-monitor

器件型号:TPS2595

你(们)好,先生  

我看到 TPS2595 ILIM 引脚可以向 ADC 提供模拟电压来了解电流值  

您能给我一个示例、以了解如何计算  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    根据所需的电流限制阈值选择 RILM。
    例如、RILM 为487欧姆、GIMON 为276 uA/A (典型值)。 ILIM 引脚上负载电流为1A 时的电压为487Ohm*276uA/A=134mV。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rakesh