This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2125:REF2125对序列发生器 UCD90320使用 Vref 电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2125, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690936/ref2125-ref2125-use-vref-voltage-for-sequencer-ucd90320

器件型号:REF2125
主题中讨论的其他器件: UCD90320

你(们)好

我想为 UCD90320芯片使用基准电压 REF2125 。

我使用 REF2125 Ом 以下连接参数:Cin = 4、7uF、CCS = 100nF、RCS=330 μ F、Cout 4、7uF。 源极(REF2125)输出 电压= 1.9V、 但应为25V。

我可以看到连接不正确的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    芯片已启用? 输入电压是多少? 您是否阅读过数据表的第9.2.2.2节?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai。

    启用芯片。 输入电压为3、3V、精度为5%。 取代驻地协调员解决了这个问题。 设置 RCS = 330kOm、输出电压为25V。
    感谢您的回答。

    亚历山大