This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:驱动背对背 MOSFET

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, TPS2410, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690560/lm5050-2-driving-back-to-back-mosfets

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件: TPS2410LM5060

LM5050-2无法背靠背驱动 MOSFET 是否有某种原因? 数据表中的任何示例都未显示该配置、因此我更希望得到澄清。

我想在每个通道上使用 LM5050来实现备用电源  、该通道具有给交流/直流通道的最高优先级。  只要交流/直流正在调节、直流/直流通道就会在 LM5050处关闭。 我无法在  生产中对交流/直流和直流/直流进行分类和配对、因此在直流/直流输出高于交流/直 流输出的情况下、MOSFET 二极管倾向于传导 和放电我的电池、或者、最坏的情况下、  炸薯条 MOSFET 二极管、以便我在该通道中放入第二个 MOSFET。 如果可能、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    由于 LM5050-2的栅极驱动能力、因此无法驱动背对背 MOSFET。 当器件被禁用时、LM5050-2短接栅极-源极而不是栅极- GND。
    这意味着第二个 MOSFET 不会完全关断。 它将用作电压跟随器、因此输出电压不会降至0V。

    如果工作电压可接受、您可以考虑使用 TPS2410吗?
    所需的功率级别、工作电压和电流范围的间隔是多少?

    否则、需要将 LM5060额外放置在驱动第二个 FET 的路径中。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您的快速回答。 我的应用是48V/8.4A。 看起来我需要一个 LM5060。

    此致、

    Sean Carthy