This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:位4上的状态寄存器问题

Guru**** 2530560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690200/tps65235-1-status-register-issue-on-bit-4

器件型号:TPS65235-1

尊敬的所有人:

我有一个来自客户的关于 tps65235-1的新请求、如下所示:

位#4 (字段 T125)=0、这意味着根据数据表 、裸片温度超过125摄氏度(即使在冷启动时也是如此)。

客户已检查封装顶部的器件温度、该温度是安全的(环境温度)。

数据表中是否存在错误? 0 =温度芯片低于125°C、1 =高于125°C

客户需要这些信息进行高温检测。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    是的、没错、这是拼写错误。

    bit4=1表示高于125摄氏度、bit4=0表示低于125摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    谢谢。

    我们计划何时发布新的数据表修订版?

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    请参阅随附的新版本。

    e2e.ti.com/.../tps65235_2D00_1_5F00_20180518.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我们计划何时在 TI.com 上发布更新的数据表?

    BR、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul

    我将在下周提交数据表 CMS 请求、但正如您所知、CMS 流程非常缓慢、我不知道确切的更新时间。