This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:电池充电电流不超过400mA

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690114/bq24070-battery-is-not-charging-more-than-400ma-current

器件型号:BQ24070

您好!

在我们的设计中,我们使用的是 TI 电池充电 IC (部件号:BQ24070RHLTG4)。

我们的目标是使用5V、1A 适配器以900mA 的电流为电池充电、但它的充电电流最大为400mA。

请帮我解决这个问题。

供参考我附上原理图和电池数据表  

谢谢

sivae2e.ti.com/.../ULIN102003.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这听起来像是设备处于 USB 模式、并将输入电流限制在不超过500mA。 MODE 引脚(低电平)和 ISET2 (HI)的正确组合将输入电流设置为500mA、请参阅数据表中的第8.4.3.1节和表2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Battery_5F00_Hub_5F00_Usb-Sections.pdfHiJohn、

    感谢您的快速回复。

    测试条件:器件关闭状态  

    案例1:使用适配器充电

    当我连接适配器时、由于我们使用的是充电检测 IC (器件型号 BQ24392RSER)、此模式会自动变为高电平。

    当我将适配器连接到 USB (模式电压为3.94V)时、观察到的模式引脚为高电平。

    案例2:使用 USB 充电

    在本例中、我们还观察到电池仅以200mA 的电流进行充电

    为供您参考、我附上了完整的原理图。

    谢谢

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要检查的其他事项包括:
    1) bq24070的输入和输出均连接到 VUSB_OUT、IN 和 OUT 是否连接在一起?
    2) 什么是充电期间的 V-in 和 V-BAT、可能低输入电压是一个因素?
    3) 您是否看到器件上有任何热升高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、您好!
    请参阅下面的我的回答
    1) bq24070的输入和输出均连接到 VUSB_OUT、IN 和 OUT 是否连接在一起?
    否、输入连接到 VBUS_OUT、输出连接到 VUSB_OUT
    2) 什么是充电期间的 V-in 和 V-BAT、可能低输入电压是一个因素?
    V-in 为4.75V、V-BAT 为3.800V
    3) 您是否看到器件上有任何热升高?


    我想再向您介绍一个信息,在一个电路板(不工作)中,我发现 V-BAT 为零。




    谢谢、
    Siva