This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:TPS59641输出电压跳至2.XV 会损坏 CPU

Guru**** 2556790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59641, TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687377/tps59641-tps59641-vout-skip-to-2-xv-damage-cpu

器件型号:TPS59641
主题中讨论的其他器件: TPS51604

您好、先生、

 我们的客户将 TPS59641用于 CPU Vcore 和 VGFX 电源、

但 关断时 Vout 跳至2.XV 会损坏 VGFX 引脚、

客户电路图由英特尔提供。

您对此案例有什么建议吗?

CH1=VGFX 为 Vout (+VGFX)

CH2=HG 是高侧栅极(VGFX_DRVH_TG)

CH3=VGFX_EN 为 VR_ON (PS_ON)

Ch4=VGFX_SKIP 是(VGFX_SKIP_N)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    更新波形、 我们发现输出电压跳至2.XV 时 Iout 超过45.4A。

    高侧打开15~20us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    TI TPS59641数据表显示了 GSKIP (Pin33)可以设置 OSR/usr 级别。
    英特尔参考设计为高拉78.7k、低拉10k。
    但我们尝试 TI 的 TPS59641励磁计算工具下拉低 R 最小值为20k。
    请分享如何为我设置 GSKIP 的 R 值? 或者最小值是多少?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    GSKIP 10K/20k 下拉电阻器将具有相同的设置。 只要高于10k、就可以了。

    关于故障、您是否有 GPWM 的波形? 当 GSKIP 为低电平时、PWM 应该处于三态、不确定它是否被转换为 HG 高电平状态。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这是 GSKIP=低波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    您使用的是哪种驱动程序? 您能否提供原理图? 谢谢。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    驱动程序是 TPS51604。

    请为我分享您的邮箱地址、我们将 为您传递动态信息。

    如果 PWM 引脚拉高3.4k 并拉低1.6K、则 Vout 为正常。

    您对此解决方案有什么想法来解决此问题吗?

    Hugo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    您可以发送至 weidong_zhu@ti.com。

    我认为问题是当 GSKIP 在 PWM 为高电平时变为低电平时、PWM 下降需要很长时间。 在 PWM 降至三态阈值以下之前、高侧 FET 将保持导通状态、并导致 Vout 过冲。 当您减小 PWM 分压器电阻时、PWM 电压下降速度更快、Vout 不会过冲。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,你好。

    我们的客户问题已得到解决。
    非常感谢

    Hugo