This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV757P 处于1.25V?

Guru**** 2606425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690546/tlv757p-tlv757p-in-1-25v

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TLV759P

大家好、

我正在寻找具有1.25V±2%输出的 LDO。  在 TLV757P 产品页面上、显示以下内容:

可提供固定输出电压:

  • 0.6V 至5V (50mV 阶跃)

但我无法在任何地方找到输出电压为1.25V 的实际器件。 它是否存在? 或者50mV 步长是否真的不正确? 还是需要定制的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sten、

    感谢您就该器件与我们联系。 正确、我们目前没有发布此电压选项。

    您能否提供有关您的应用的更多信息? 我想知道您的输入电压和输出电流是多少。

    如果客户可以使用可调器件、我建议使用 TLV759P、它与 TLV757P 类似、但输出可调。

    如果需要固定输出并且取决于您的输出电流、我们可以在 以下位置找到1.25V 输出的有限选择:www.ti.com/.../products.html

    请告诉我您的想法。

    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    我自己的公司是客户、我不代表其他人工作。
    我认为可调器件可能会达到这一目的。 我将把它整合到我的设计中。

    谢谢!