This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:器件无法了解完整的充电容量

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690156/bq40z60-part-will-not-learn-full-charge-capacity

器件型号:BQ40Z60

我使用的是采用4s2p 配置的 BQ40Z60、其中包含8节1300mAh LiFePO4电池。 我从数据库中选择了化学 ID 0x0401、因为我认为这与我使用的最接近的单元格相匹配。 我对该组进行了放电、等待其余标志置1并对其充电。 当该装置静止时、我看到单个电池的容量已更新、但完整的充电容量仍低于100mAh。 我多次重复学习周期、但每次的结果几乎相同。 我在这里出了什么问题? 我添加了配置和日志文件以供参考。

e2e.ti.com/.../1521_5F00_charge.log.txte2e.ti.com/.../board_5F00_1521_5F00_20180516.gg.csv.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来 Qmax 已为您的电池组学习、但"更新状态"仍为04、并且 Ra 标志显示阻抗表尚未更新。 您必须至少执行 C/5放电率才能更新 Ra 表、并检查"更新状态"是否显示通过更改为06来学习。
    需要注意的重要一点是、充电和放电应符合第一个学习周期的电池规格。 即、充电电压应符合电池规格充电电压、放电电压应符合规格要求的最小电池电压。
    这是因为监测计在第一个学习周期中寻找90%的 DOD 变化。
    首次学习后、可根据应用规格更改充电和术语电压。
    我还看到充电电压为14000mV、但术语电压(由于[CELL_TERM]= 0)设置为13300mV。 这是一个非常小的范围、这肯定会降低您的 FCC。 请确保这符合您的应用的预期、因为将术语电压设置为"高"不会为您提供很好的结果、因为它位于这些电池的平坦区域。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答和清晰解释。 我确实忽略了错误的 TERM_VOLTAGE 设置。 这解决了我的问题。