This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 -快速关断电路

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690767/lm5069-lm5069---fast-turn-off-circuit

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TPS2490

您好!

我正在阅读 TI 应用手册 SLUA500、其中显示了使用 TPS2490热插拔控制器的快速外部关断电路。  

LM5069数据表中推荐的用于提高关断速度的电路、在对慢速导通使用 dv/dt 压摆率时仅移除了额外的外部电容器;关断速度仍然限制为 IC 的电流吸收能力(这相当弱)。  上面针对 TPS2490的电路的优势是它使用外部晶体管路径来提供比 IC 所能提供的更强的关断电流。  

那么、我的问题是:使用 LM5069热插拔控制器实现 TPS2490应用手册中的快速关断电路是否存在任何问题?  我已经对它进行了仿真、它看起来像我所期望的那样正常工作(缓慢打开、快速关闭)、但我想确保在沿着这条路径前进之前没有任何问题。

谢谢、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    即使使用 LM5069、采用相同的方法也没有任何危害、但我并不认为这是一项必须满足的需求。 LM5069的下拉强度足以使外部 FET 栅极电容放电、从而实现适当的关断速度。 如果输入端存在任何源电感、则极快的关断将产生不利影响(Vin 反弹)。

    此致、
    Rakesh