This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:RVCC 问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690804/ucc256304-rvcc-question

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:UCC28056

大家好、TI 人:

 我在240W 充电器中使用了 UCC28056+UCC256304、

我有一个问题、如下所示:

如果我 通过 Opto 将 UCC256304 FB 引脚置为低电平、RVCC 的状态是什么?  PFC/LLC 可以正常工作? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您关注 UCC256304。 如果 FB 引脚保持低电平、则 RVCC 最终应禁用。

    此致、

    本·洛夫