This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流建议

Guru**** 2973570 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS561208, TPS562201, TPS562208, TPS563201, TPS563208, TPS565201, TPS565208, TPS62180, TPS62170, TLV62130A, TPS564201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690166/dc-dc-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS561201、 TPS561208、 TPS562201、 TPS562208、 TPS563201、 TPS563208、 TPS565201、 TPS565208、 TPS62180、 TPS62170、 TLV62130A、 TPS564201

12V 输入、低价格、

类型, 输出电压,电流

DC-DC ,1.8V,200mA

DC-DC,3.3V,500mA

DC-DC,1.05V,200mA

DC-DC,1.8V,300mA

DC-DC,3.3V,500mA

直流/直流,1.5V,2A

DC-DC,1.0V,5A

DC-DC,5V,3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    TPS561201/TPS561208用于
    DC-DC,1.8V,200mA

    DC-DC,3.3V,500mA

    DC-DC,1.05V,200mA

    DC-DC,1.8V,300mA

    DC-DC,3.3V,500mA

    TPS562201/TPS562208适用于
    直流/直流,1.5V,2A

    TPS563201/TPS563208用于
    DC-DC,5V,3A

    TPS565201/TPS565208用于
    直流/直流,1V,5A


    所有这些器件都是引脚对引脚的;TPS56x201是 PSM 模式、TPS56x208是 FCM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但 TPS56x201和 TPS56x208听说交货时间更长。 除了操作 C 之外、您还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    这些器件的价格最低。 此外、对于500mA 及以下电流、还有更小、更简单的 TPS62170、对于高达3A 的电流、还有 TLV62130A、对于5A 电压轨、还有 TPS62180/4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    根据我的了解、Q3中的情况会变得更好、尤其是对于 TPS563201等3A 器件。 我认为 TPS564201和 TPS565201交货周期一直很正常。