This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们有纳秒转换率 LDO 产品吗?

Guru**** 2927610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688840/is-we-have-the-nanosecond-conversion-rate-ldo-product

我们有一位客户需要 纳秒转换率 LDO。是 DC 5V 输入转换为 DC 1.8V 输出、需要 纳秒转换率。

我们能否拥有 合适的产品?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jorry:

    您能否澄清一下:"纳秒转换率"? 您是否询问瞬态响应时间? 您能否提供更多所需规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric:
    不是瞬态响应时间、而是输入转换为输出时间的时间。
    客户需要这次越快越好。
    任何管道都建议使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jorry:

    这是从输入电压的90%到输出电压的90%的时间吗? 您是否需要使能引脚? 客户可以接受的最长时间是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jorry:

    您对 LDO 还有其他要求吗?
    最大输出电流
    封装尺寸
    最大输入电压
    输出电压容差
    PSRR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户对 LDO 的要求如下:
    最大输出电流:500mA;
    封装尺寸:无 要求
    最大输入电压:6.5
    输出电压容差:±3%
    PSRR:80dB

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jorry:

    对于 PSRR、需要在哪个频率范围进行设置? LDO 前面是否有 SMPS?

    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson:

    感谢您的回应。客户已找到适合其设计的产品。