This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:SW 波形问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689014/lm25145-sw-waveform-issue

器件型号:LM25145

尊敬的先生

请帮您检查随附的 SCH 和布局、以了解低于规格的设计。 请告诉我任何建议。

输入电压:10.5V 至30V

输出电压:5V/12A

RRT:39KOhm

升:3.5 μ H

这适用于 BYD 汽车电源应用、EAU 超过200kU/y。 请帮助检查原理图和布局、如果此设计没有问题、客户将制造 PCB。 非常感谢!

e2e.ti.com/.../UEL070_2D00_M050E00_2D00_OP.SCHe2e.ti.com/.../0456.UEL070_2D00_SCH0426.pdfe2e.ti.com/.../1033.UEL070_2D00_M050E00_2D00_OP-PCB_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yeh、

    我将通过电子邮件直接跟进。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其发送给 WT 本地团队。

    VCC 使用2.2uF。

    将 R14和 R15更改为0欧姆。

    CN2和 MP9943 3A 降压转换器的用途是什么?

     

    此外、请确定两个330uF 电解电容器的 ESR、并填写 LM25145快速入门计算器(可从 PF 下载)以检查补偿组件值。 通常首选一个电解电容器和多个陶瓷(100uF/6.3V)输出电容器。