This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:有关输入电压和输出电压电平的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130, TLV62585, TPS630250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690784/tlv62130-question-about-vin-and-vout-voltage-level

器件型号:TLV62130
主题中讨论的其他器件: TLV62585TPS630250

尊敬的 TI:

我对 TLV62130有疑问。

当使用 TLV62130将输出电压设置为约3.6V 时、

如果输入电压在4.4V 至3.3V 之间变化、

显然、在输入高于输出的情况下、可以判断3.6V 输出将会输出。

如果输入电压低于输出电压、我想知道输出。
(输出是否以旁路形式输出?)

谢谢、
终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    此 IC 具有100%模式、D/S 的第8.4.3节对此进行了说明

    但是、如果您具有如此低的输入电压、那么 TPS630250等降压/升压或 TLV62585等低输入电压降压转换器会更好。