This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843反激式电源 PWM 波形在轻负载条件下的高电压输入上丢失

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689914/uc3843-uc3843-flyback-power-supply-pwm-wave-loss-at-high-voltage-input-with-light-load

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

你好

我正在调试基于 UC3843的5W 反激式电源
当输入电压增加至28V 轻负载时、将出现以下波形。
PWM 会丢失波形、输出纹波会出现3或5倍谐波


这里发生什么事了? 对于高电压轻负载、PWM 的占空比是否太小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,zoujiangyilang
    在高压线路和轻负载条件下、COMP 电压非常低。 这会导致栅极驱动器上的最小脉冲宽度。
    在您的应用中、该最小脉冲宽度约为400nS、您的开关频率约为500kHz。
    500kHz 是 UC3843上振荡器的上限、并且它似乎有时栅极驱动缺少脉冲。
    结果是您在输出纹波上得到次谐波。
    我认为 UCC3843在这个开关频率下确实有困难、您应该这样做
    (1)使用具有1MHz 最大频率振荡器的 UCC28C43或
    (2)降低工作频率或
    (3)考虑加快栅极驱动电路的速度。 这样您就可以获得小于400nS 的脉冲宽度

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John

    我将开关频率降低至300kHz。 情况更好。 输入电压可以升高、但仍不能达到所需的50V。
    我移除了 UC3843输出和 MOS 晶体管之间的10欧姆电阻器、情况没有改善。
    我想更改变压器的匝数比、以增加高端轻负载下的占空比、这可能会提高。

    此致
    ZJYL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请问 UC3843可以发出的最小 PWM 的宽度是多少? 是400ns 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZJYL、
    听起来好像您在正确的轨道上。
    祝你好运、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZJYL、
    您可以直接在 IC 的输出端测量最小栅极驱动。
    您显示的信号最小宽度约为400ns、但我不知道您在何处测量该信号。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!