This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25118EVAL:不适用

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690714/webench-tools-lm25118eval-na

器件型号:LM25118EVAL
主题中讨论的其他器件:LM25118LM10011

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我有一个固定的12v 电源输入电压

要求#1: LM25118能否产生12v VOUT?

要求2:我喜欢在11V - 13v 步长50mV 的范围内对输出电压进行编程。  TI 建议我使用 LM1011、但我在 TI 网站上没有看到此器件。  

要求3:TI 是否有任何结合了 LM25118 +升压设计以满足要求的评估板2.

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我相信您所讨论的部件是 LM10011。
    此致
    Brani