This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:栅极驱动器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690596/ucc27524-gate-driver

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27324

你(们)好,先生  

希望使用 UCC27324或 UCC27524来替代 NCP81071

我想知道 UCC27324和 UCC27524有什么好处、您建议使用 UCC27324  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您询问此问题。 IM 应用工程师、并将帮助回答问题。 UCC27524是 NCP81071的最佳替代器件。 UCC27524的附加优势是传播延迟减半、静态功耗降低十分之一、工作电流在整个频率范围内减半。 UCC27524 在整个温度范围内的上升和下降时间变化较小、我们还显示了不同温度下的阈值和输出电阻、显示了平坦曲线和较低的输出电阻。 最重要 的是、当需要时、UCC27524可在米勒平坦区提供5A 峰值电流。 这使得 UCC27524能够在低电压下提供高电流。

    这样可以清楚地说明优点。 如果您需要进一步的说明、请告诉我您计划如何在什么应用中使用 UCC27524?

    谢谢、