This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:bq20z40 v1.04软件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z40, BQ20Z45, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688564/compiler-bq20z40-v1-04-software

主题中讨论的其他器件:bq20z40BQ40Z50-R2

工具/软件:TI C/C++编译器

能否向我发送 评估软件 bq20z45 bq20z40评估版本1.04以读取数据闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maksim、
    您在帖子中提到了2个器件、但标题中只有 bq20z40。 是否可以指定要读取数据闪存的完整器件型号?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有 bq20z40 v1.04和 bq20z45 v1.04
    您是否可以为我提供下载 bq20z40 v1.04和 bq20z45 v1.04安装程序的位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以帮帮我吗? 非常有必要读取和更正 bq20z40 v1.04和 bq20z45 v1.04的器件数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maksim、
    bq20z40和 bq20z45是2个保留给特定客户的 NRND 器件、这就是 TI.com 上没有提供其 EVSW 的原因。
    我看不到贵公司在过去几年中购买了任何这些器件。
    因此、我无法让您访问这些受限 SWS。
    如果您想访问我们最新的产品目录监测计、请查看 bq40z50-R2。
    www.ti.com/.../BQ40Z50-R2

    此致、
    David