This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有助于为电池充电/放电应用选择 IC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24773, BQ24170, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690692/help-choosing-ic-for-battery-charge-discharge-application

主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ24773BQ24170BQ25703A

大家好、

我不熟悉电池技术、我正在构建一个具有此要求的应用。

我们将使用3S 18650锂离子电池为电机供电。 因此、当电机未运行时、它将被充电/监控、当电机运行时、电池将不会被充电。 为了满足此类要求、我应该研究哪些 IC? 如何在此类应用中延长电池寿命?

有两种电源选项(12V/5A 或15V/4A)可供我选择为电机控制 MCU 供电、也可用作充电器适配器、我应该选择哪一个? 我假设15V/4A 更好、因为由于每个电池单元的电压在充满电时为4.2V、因此3S 充电电压必须大于12.6V、这是正确的吗?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tran、

    如果您选择15V 输入、我们可以使用降压充电器、例如:bq24170;bq24610、bq24773。
    如果您必须同时使用12V 和15V 输入、我们必须使用降压和升压充电器 bq25703A。
    因此、15V 输入可以简化充电器电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我还有一个问题、即电池的额定电流是否为1200mAh。 如果我使用3S 拓扑、则每个电池的充电电流应为~600mA 至840mA、还是整个电池系统的充电电流?

    我不能完全理解如何为每个电池充电并在串联时对其进行监控? 从您在上面提供的解决方案扩展到其他解决方案、我可以实现哪些 IC?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    当电池单元串联时、所有电池单元获得相同的充电电流。 如果串联电池不同、即使充电电流相同、每个电池的充电电压或状态也可能不同。 在这种情况下、我们需要监测计 IC 来监测和平衡它们。 请开始新帖子、询问监测计 IC 问题并将其放入监测计论坛。