This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:DCDC1和 DCDC2 PGOOD 关闭延迟时间问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690058/tps65218-dcdc1-and-dcdc2-pgood-off-delay-time-question

器件型号:TPS65218

大家好、团队、

 

我们将在系统中测试 TPS65218、并有一些问题。 我可以就此发表帮助意见吗?

当 PGOOD 从高电平变为低电平时、根据数据表图5-8、DCDC2应在 DCDC1之前变为低电平。 DCDC2延迟时间为 DLY9。 DCDC1延迟时间为 DLY9+DLY8。 但我们测量了波形、并看到 DCDC1下降速度快于 DCDC2。 请参阅底部的图片以了解图示。

 e2e.ti.com/.../TPS65218-Question.pdf

这种导致 DCDC1下降的测量方法问题是否比 DCDC2快?  

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    您是否使用 TPS65218D0或 TPS65218 (-B1或-B101版本)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    它是 TPS65218。 您能否告诉我是否更有可能是测量问题或应用问题、从而导致器件无法正常工作? 谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    您还需要监控 IN_BIAS 和 INT_LDO 引脚、并确定它们是否低于2.5V

    它还有助于阅读"5.3.1.6内部 LDO (INT_LDO)"章节、以确定 TPS65218是否尝试正确执行断电序列或是否发生瞬时断电。

    如果还使用备用电池路径(BU)、则"5.3.1.12电池备用电源电源路径"部分也很重要。

    我认为、根据您共享的图表、出现了瞬时关断。
    这意味着无法观察到 DLY8、同时将在 DCDC1和 DCDC2上启用~250欧姆的 RDIS 放电电阻器。

    如果内部 RDIS 电阻器不匹配或 DCDC1与 DCDC2上的外部电容或负载存在差异、这将解释这些曲线不相同的原因。