This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ACDRV/CMSRC 电阻器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690509/bq24780s-acdrv-cmsrc-resistor

器件型号:BQ24780S

大家好、

bq2478080数据表建议  在 CMSRC/ACDRV 引脚和 ACFET/RBFET 之间放置一个4k Ω 电阻器、以便在导通时限制这些引脚的 ESD 二极管导致的电流。

我是否可以帮助您了解我们可以使用的最低电阻器的电阻值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    电阻器值取决于电阻器额定功率和输入源电压。 例如:0603封装和19.5V 输入、最小电阻值为4k Ω。 Pdiss=19.5x19.5/4k=95mW。 因此、0603电阻器可以承受。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    感谢您的回复。
    因此、电流限制不存在电阻问题?
    请问您对1206尺寸(额定值=0.25W)的2kohm 有何意见?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    我认为2千欧1206的尺寸是可以的。

    BTW、借助反向输入、可以承受2k Ω 的电阻。 但是、如果 ACFET 可以使用反向输入打开。 然后、 还有几个其他引脚(ACP/ACN;SW...) 可能会出现问题。 如果您有反向输入问题、请添加 Q6、R12和 R13作为数据表应用电路。