This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:有关高侧驱动器的功率计算、接地短路和最小电流限制的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690698/tps1h100-q1-questions-on-power-calculation-short-to-ground-and-minimum-current-limit-for-high-side-driver

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好、  

我的客户对 TPS1H100-Q1有疑问。  


1.对于此器件的 B 版本、  最小外部电流限制设置是否为0.5A?  是否可以将电流限制设置为0.3A? 如果是、我如何才能做到这一点?  

2. 我想知道如何处理热问题。 PT=(VS -Vout)*限制电流? Vout 处与 GND 短路时的电压   

 示例:VS=12V Vout =11.9电流限制=0.3

         短接至 GND  

         TPS1H100-Q1上的 PT=(12-0)*0.3=4W

      根据我的理解,VCS 将 同时进入 MCU 引脚,然后 Vin 立即禁用 TPS1H100 ,以保护未损坏的 TPS1H。

3.表单数据表 P.19说明:为了更好地保护免受 GND 硬短路情况的影响

  它是否意味着 包含 外部可编程电流?

谢谢、  


Eric Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -当设定的限值高于0.5A 时、定义电流限制精度。 如果设置的电流限制低于0.5A、则不会定义精度。 最好将电流限制设置为高于0.5A。

    2-当输出接地短路时,器件功率损耗为 PD =(VS - VOUT) x 电流限制。 您的计算是正确的。 是的、VCS 将为高电平、MCU 可能会通过 VIN 引脚关闭 FET。 该器件还具有热保护功能。 当结温达到关断阈值时、FET 自动关断。

    3 -闭环具有一些响应时间、用于在外部设置下调节电流。 为了保护器件免受高瞬态电流的影响、实现了响应时间约为1us 的开环。

    此致