This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:线路重新配置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689994/tps54240-line-reguration

器件型号:TPS54240

如果您有 此器件的线路稳压数据、请将其发送给我们。(输入电压:大约24V、输出电压:5V)
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附显示了 EVM 的一些数据。

    但愿这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../slvu371.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克-圣

    感谢你的答复。

    此 EVM 数据显示 VIN = 10V 至20V

    您是否有其他数据(VIN 约为24V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您可以从图中推断到24V。 从20V 到24V 的变化非常小。