This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302、输出功率为2kW

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688471/ucc256302-ucc256302-for-an-output-power-of-2kw

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: UCC27714

您好!

回复此主题:e2e.ti.com/.../681787

TI 建议使用 UCC256302的外部栅极驱动器实现2kW 的输出功率、并将 SW 节点连接到 HS 引脚以进行压摆检测。

如果我将 HS 连接到开关节点、那么连接到外部栅极驱动器输入的 HO 引脚将具有(VSW +VHB)接地电势、这将损坏外部栅极驱动器。

是否有人建议采用合适的电路将 UCC256302与外部栅极驱动器搭配使用。

谢谢、

Selvam。