This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61261:TPS61261的电流输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61261, TPS61261EVM-208, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687508/tps61261-current-output-of-tps61261

器件型号:TPS61261
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

大家好、我正在努力降低项目的功耗、并找到合适的电源。  我使用 TPS61261升压转换器电源的 TPS61261EVM-208评估模块获得了上述波形图。  该电压是在连接在电路接地端和电池负极端子之间的1欧姆0.1%容差电阻上测得的。  我目前正在通过1.5V AA 电池提供电压。  第一个箭头指向电路休眠电流(100uA)、第二个箭头指向 MCU 唤醒时、第三个箭头指向蓝牙 经典开启时、第四个箭头仅指向 MCU。  当 RN42蓝牙 经典模块上电时(电压突降至约2.9V)、电源无法提供稳定的电压、这会导致蓝牙模块持续 尝试打开。  当我使用电源并提供2V 电压时、电路工作正常。  RN42蓝牙模块是否需要 TPS61261的过大电流输出?  为什么会发生这种情况、我应该采取什么措施来纠正此问题?  您是否会建议 使用 TPS61021A 作为替代产品?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以让电阻器与负载串联以检查负载电流、问题可能是输入电压过低造成的。 因此、还请测量输入电压波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李嘉柏

    感谢您的回答。  我认为问题与我用于将评估板连接到电路的导线长度有关。  我注意到、在更改这些导线长度时、电流消耗和输入/输出电压波形存在一些较大差异。  在试验电路板试验阶段尽可能短、这有助于在 PCB 上放置时获得更真实的结果。

    谢谢、

    Trevor Haanstad