This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS7A30:输出电容器最小 ESR

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690357/webench-tools-tps7a30-output-capacitor-minimum-esr

器件型号:TPS7A30

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

有兴趣在我的设计中将 TPS7A30用作 ADC 输入放大器上 V-轨的后置开关稳压器。  在第9.1.2节中、您指定应在输入和输出端使用低 ESR 电容器。  接下来的几句话涉及使用的陶瓷类型、建议值为2.2uF 至10uF、一切正常。  μF 数据表的封面页上显示"与陶瓷电容器≥2.2 μ F 时保持稳定"。

但是、当您在 Webench 中仿真此设计时、输出端可使用的最低 ESR 电容器为30m Ω-铝电解电容器。  如果您尝试在定制器件中使用较低的 ESR、Webench 会抱怨。  我确信数据表会覆盖 Webench、但希望得到澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您将此事提请我们注意。 正确、数据表指南和要求是应遵循的内容。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    请始终且仅将数据表作为参考。

    Kai