This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:线性稳压器反向供电

Guru**** 2576075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690420/lm317a-linear-regulator-supplied-backwards

器件型号:LM317A

大家好、

我们使用 LM317A 从12V 生成5V 的输出电压。
在生产测试期间、LM317A 的输出将由9V 电压供电并且稳压器输入为开路(悬空)。

这是否是 LM317A 的问题? 调节器是否甚至会被损坏或预损坏?

谢谢、致以诚挚的问候

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    为什么不使用数据表中推荐的保护二极管?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    你是对的。 这可以是一种解决方案。 我必须选择最大正向压降电压为300mV 的二极管。
    但该二极管是否真的有必要?

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我始终使用该保护二极管。 数据表建议使用1N4002、这在这里已经足够了。

    Kai