This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150-Q1:LM5150-#39;s irush 输入电流在启动时过高

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689638/lm5150-q1-lm5150-s-irush-input-current-is-too-high-when-start-up

器件型号:LM5150-Q1

设计

VIN=6V,Vout=7.5V,启动时,LM5150 Vin 的输入电压会出现瞬态下降,Vout 也会出现瞬态下降;  同时、有一个比较器用于比较 Vin 和4V、当 Vin 降至4V 时、电源将被备用电池取代、但这种电源转换会导致我的系统重新启动、这是不允许的。

我发现在 LM5150升压启动时、流入 Vin 的电流很大、这可能是导致 Vin 和 Vout 下降的原因。 波形如下图所示。 3CH (蓝色)是 Vin、2ch (红色)是 Vout、1CH (黄色)是 Iin。

问题:A)。\n 如果这正常吗? :LM5150启动时的浪涌电流 Iin 较大,

        b)是否有任何方法限制此浪涌电流? 是否通过设置 RS 电阻器来有效?

        c).是否有办法使 LM5150在不出现 VIN/VOUT 瞬态压降的情况下启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    a)我想您的电源电流限制太低。 当 LM5150唤醒时、处理峰值电流的电流应高于~12A。
    B)如果在唤醒时限制峰值电流、您将看到一个大下冲。 这是一种折衷。
    c)请检查您的电源、并将其电流限制增加至>12A。 此外、如果需要、在电源的输出端添加一个大容量电容器。 这将有助于最大程度地减小电源可以看到的浪涌电流。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、我将电源电流限制设置为超过12A,它也有很大的下降

    2、即使我在 LM5150的输入中添加了300uF/470uF、也没有任何改进

    与 RS 和限制电流有什么关系? 以及如何设置电流限制? 通过更改 RS ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM5150数据表的第7.3.7节介绍了电流限制和 Rs 关系。 请查看 eq6和 eq 7。

    另一种尝试方法是增大 Rs。  

    此致、
    Eric Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于 LM5150EVM,为输出8.5V/3A 设置7m Ω 的 Rs,我计算得出 IPEAK_CL=16.7A, EVM 用户指南中介绍了20A 有限电源电流,为什么参考设计建议 Rs 低至7m Ω,为什么将有限电流设置为高达16.7A?
    如果我可以将12m Ω 的 Rs 设置为将电流限制在10A 以下? 这种变化会影响到其他人吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以在数据表中找到 C/L 公式(请参阅公式27)
    用户指南建议使用20A 来获得足够的裕度。 假设峰值电流为17A、20A 电流限制设置将为您提供~3A 的裕度。
    如果将 Rs 增加到12m Ω、则最大输出电流能力将受到限制。 请访问 www.ti.com/.../snvc214 并输入您的要求。
    此致、
    EL